Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment régler la date et l'heure d'un terminal HMISTU / HMISTO à partir de celles d'un automate Twido ?
Un terminal HMI STU / STO est capable de récupérer la date et l'heure de l'horodateur du Twido afin de régler sa propre horloge.
Synoptique :

Configuration du terminal HMI avec Vijeo Designer :
La configuration est la suivante :
Le concepteur de l'application doit créer une table de 4 mots dont la structure est imposée par la fonction 'Configurer l'horloge du terminal' du tableau de Vijeo Designer. Cette structure est la suivante :

Aide en ligne de Vijeo Designer : fonction Configurer l'horloge du terminal.
Le Twido dispose de 5 mots système contenant l'heure et la date. La description de ces mots est la suivante :

Les mots %SW51, %SW52 et %SW53 sont directement exploitables et peuvent être copiés dans 3 mots %MW comme par exemple %MW51, %MW52 et %MW53.
Le mot %SW50 impose un traitement afin de transférer son octet de poids faible dans l'octet de poids fort du mot lu par le terminal. Ce traitement est réalisable avec l''instruction SHL (décalage logique de i positions vers la gauche).
Le résultat est stocké dans un mot %MW comme par exemple %MW50.
Le mot %SW49 contenant le jour de la semaine n'est pas exploité car Vijeo Designer calcule le jour de la semaine en fonction de la date.
L'illustration suivante montre un exemple de programmation sous TwidoSuite .

Exemple de programmation sous TwidoSuite.
Remarques :
Voir également : Comment réaliser une communication Modbus série entre un Twido programmé avec TwidoSuite et un terminal IHM Magelis programmé avec Vijeo Designer ?
Synoptique :
Configuration du terminal HMI avec Vijeo Designer :
La configuration est la suivante :
- Activation de la gestion du temps et utilisation de la table de dialogue dans les options de la cible.
- Activation du tableau de dialogue.
- Définition de l'adresse de départ et du temps de cycle.
- Ajout de la fonction 33 'Configurer l'horloge du terminal'.
- Choix du format BCD pour le format de l'heure.
Le concepteur de l'application doit créer une table de 4 mots dont la structure est imposée par la fonction 'Configurer l'horloge du terminal' du tableau de Vijeo Designer. Cette structure est la suivante :
Aide en ligne de Vijeo Designer : fonction Configurer l'horloge du terminal.
Le Twido dispose de 5 mots système contenant l'heure et la date. La description de ces mots est la suivante :
Les mots %SW51, %SW52 et %SW53 sont directement exploitables et peuvent être copiés dans 3 mots %MW comme par exemple %MW51, %MW52 et %MW53.
Le mot %SW50 impose un traitement afin de transférer son octet de poids faible dans l'octet de poids fort du mot lu par le terminal. Ce traitement est réalisable avec l''instruction SHL (décalage logique de i positions vers la gauche).
Le résultat est stocké dans un mot %MW comme par exemple %MW50.
Le mot %SW49 contenant le jour de la semaine n'est pas exploité car Vijeo Designer calcule le jour de la semaine en fonction de la date.
L'illustration suivante montre un exemple de programmation sous TwidoSuite .
Exemple de programmation sous TwidoSuite.
Remarques :
- Le Twido doit posséder un horodateur.
- Il est évidemment possible de localiser la table de mots %MW50:4 à un autre emplacement.
- Si l'option 'démarrage automatique' est cochée alors le terminal démarrera même si il ne se synchronise pas au Twido.
- Les protocoles Modbus RTU et Modbus TCP/IP proposent le tableau de dialogue.
Voir également : Comment réaliser une communication Modbus série entre un Twido programmé avec TwidoSuite et un terminal IHM Magelis programmé avec Vijeo Designer ?
Cela vous a-t-il été utile ?