Les répéteurs électriques TSXFPACC6 et optiques TSXFPACC8 servent à prolonger le médium FIP au delà de 1000 mètres ou lorsque le nombre max de 32 équipements sur un segment est dépassé.
Leur rôle est de régénérer le signal lorsque celui-ci se trouve altéré par la longueur de la ligne ou par le nombre d'équipements présents.
Si une coupure d'alimentation intervient, c'est le segment aval par rapport à l'arbitre de bus ainsi que les suivants qui cesseront de fonctionner.
Les équipements situés en amont du répéteur non alimenté continueront de fonctionner normalement.
Autrement dit, les équipements se trouvant entre l'arbitre de bus et le premier répéteur hors tension sont vus par l'arbitre de bus et fonctionnent normalement.
Note:
Pour Fipway, l'arbitre de bus est élu automatiquement en fonction de l'adresse la plus basse.
Pour Fipio, c'est uniquement l'automate gestionnaire (TSX Premium par exemple) qui est l'arbitre de bus.
Publié pour: Schneider Electric France