Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre maximum de requêtes pouvant être traitées par le serveur synchrone des processeurs Unity des TSXP57?

 

Le serveur synchrone des processeurs Premium programmables en Unity peut traiter N requêtes par tour de cycle de la tâche maître.

Le nombre N varie en fonction du numéro de série de l'automate :

          • TSXP57 série 0, N = 4
          • TSXP57 série 1, N = 4
          • TSXP57 série 2, N = 8
          • TSXP57 série 3, N = 12
          • TSXP57 série 4, N = 16
          • TSXP57 série 5, N = 16
          • TSXP57 série 6, N = 16

Il est possible de modifier la valeur N par défaut à l'aide du mot système %SW90 et de la diminuer jusqu'à la valeur 2, ou de l'augmenter jusqu'à une valeur égale au maximum à N+4.

Remarque :

Cette valeur N qui est modifiable pour les processeurs Unity,  ne peut pas l'être pour les processeurs PL7.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?