{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel câble permet de connecter un PC sur lequel est installé le logiciel Advantys à un module d’interface réseau Advantys OTB Modbus OTB1S0DM9LP ?

Pour connecter un PC à un OTB Modbus, il est nécessaire d'utiliser l'une des trois solutions suivantes:

  • le convertisseur TSXCUSB485 (USB / RJ45 femelle) associé à un cordon Modbus VW3A8306R10 (RJ45 mâle des 2 côtés) ou
  • le câble TCSMCNAM3M002P (USB / RJ45 mâle) ou
  • le câble TSXPCX3030 (USB / Mini-DIN mâle) et câble XPSMCCPC (Mini-DIN femelle / RJ45 mâle).


Illustration d'une liaison avec un TSXCUSB485 :

Remarque :
Le TSXPCX3030 n'est plus commercialisé.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus