Consulter la FAQ

Quel est le temps de cycle de scrutation du module analogique TSXAEZ414 ?

Date de publication : 22 avril 2020

Le temps de cycle de scrutation est de 520 ms.
Le module TSXAEZ414, est constitué d'un seul convertisseur analogique/numérique qui fait successivement l'acquisition des voies de 1 à 4 puis l'acquisition de la température interne.
Le temps d'acquisition d'une voie ou de la température interne est de 104 ms.
Le temps d'un cycle de scrutation est donc de 5 x 104 ms soit 520 ms.

Remarque :
Ce cycle est toujours identique même si certaines voies ou si la température interne ne sont pas utilisées.

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.