Consulter la FAQ

Comment paramétrer une régulation PID sur un ATV12

Date de publication : 27 avril 2020


Le variateur ATV12 se substitue au variateur ATV11 depuis 2011.

Il s'agit d'un variateur pouvant entraîner à partir d'une source monophasé ou triphasé 230VAC une charge n'excédant pas 15 kW.

Il peut être utilisé sans restriction pour de la régulation de pression, température et débit car il comporte une fonctionnalité PID suffisante pour cette complexité d'application.

La mise en oeuvre de cette régulation PID est détaillée dans le fichier pdf joint.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.