{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quelles sont les limites de communication du simulateur de Unity Pro ?

Les limites de communication du simulateur Unity Pro sont les suivantes :

  • Le simulateur d'automate prend uniquement en charge les communications TCP/IP (port Schneider 502).
    Si tel n'est pas le cas, une erreur Modbus est renvoyée.
  • Le simulateur d'automate ne peut pas communiquer avec d'autres ordinateurs ou simulateurs d'automate, que ce soit dans un réseau local ou à distance.
  • Le simulateur d'automate n'est associé à aucun délai d'attente de communication.
  • Les réseaux de communication, comme Uni-Telway, Ethway, Fipway, Modbus, Modbus Plus, etc., ne sont pas pris en charge par le simulateur d'automate.

Le simulateur d'automate prend en charge les commandes Modbus natives suivantes :

  • 01 : Lecture de l'état des bits de sortie (0x)
  • 02 : Lecture de l'état des entrées (1x)
  • 03 : Lecture des registres de sortie (4x)
  • 04 : Lecture des registres d'entrée (3x)
  • 05 : Forçage d'un bit de sortie (0x)
  • 06 : Ecriture des valeurs d'un registre de sortie (4x)
  • 0F : Forçage de plusieurs bits de sortie (0x)
  • 10 : Ecriture des valeurs de plusieurs registres de sortie (4x)

Schneider Electric France