Caractéristiques principales du capteur
Il s'agit d'un détecteur inductif cylindrique de diamètre 30, portée 10 mm.
Il en existe deux calibres : 2,5 Hz et 50 Hz.
Pour chaque calibre, il existe une référence 3 fils en alimentation 12-48VDC et une référence 2 fils en 24-240VAC ou 24-210VDC.Le raccordement s'effectue par câble de 2m.
La temporisation sur évènement, l'effet monostable ainsi que la détection et la comparaison d’impulsions sont intégrées dans l’appareil.
Le contrôle de rotation devient effectif 9s après la mise sous tension du détecteur.
Le contrôle de rotation devient effectif 9s après la mise sous tension du détecteur.
La fréquence préréglée dans l’appareil s’effectue avec un potentiomètre 15 tours.
Ces fonctionnalités sont décrites dans le document joint : XSAV-manuel didactique.
Les caractéristiques du produit dans le document joint : XSAV-caractéristiques.
La mise en service dans le document joint : XSAV-notice.
Attention : Le réglage du seuil n’est pas linéaire en fonction du nombre de tours.
Utilités
Ce capteur permet les fonctionnalités suivantes :
- contrôle de bourrage,
- contrôle de manque de pièces,
- auto-maintient d'un contacteur sur front montant,
- temps de réponse et durée d'arrêt machine.
Ces fonctionnalités sont décrites dans le document joint : XSAV-manuel didactique.
Les caractéristiques du produit dans le document joint : XSAV-caractéristiques.
La mise en service dans le document joint : XSAV-notice.