{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel est l'indice de protection IP des interrupteurs de position XCMD?

Les interrupteurs de position de référence XCMD ont un degré de protection IP66 , IP67 et IP68 selon la norme IEC 60529 .
Ces produits ont été testés à ces 3 différents degrés de protection sans montrer le moindre problème d'étanchéité sachant que ce type de produit peut être étanche selon IP67 sans pour autant être étanche selon  IP66.
  • IPx6 correspond à une protection contre les effets de projections d'eau assimilables aux paquets de mer,
  • IPx7 correspond à une protection contre les effets de l'immersion temporaire,
  • IPx8 correspond à une protection contre les effets de l'immersion permanente.

Schneider Electric France

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus