Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du cordon de liaison entre la prise USB d'un M340 et la prise USB type A d'un teminal Magelis HMISTU ?

La référence du cordon de liaison entre la prise USB d'un M340 et la prise USB type A d'un teminal Magelis HMISTU est BMXXCAUSBH018. La longueur de ce cordon est de 1,8m.

Remarques :
  • Le port USB du HMISTU ne permet pas l'utilisation du cordon BMXXCAUSBH045 (4,5m).
  • Les terminaux HMISTU sont : HMISTU655, HMISTU855, HMIS5T.

Illustration :
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?