Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Le convertisseur TSXPCX1031 fonctionne-t-il sous Windows 7 32/64 bits ?
Le convertisseur RS232 /RS485 référence TSXPCX1031 dédié au port COM du PC ne fonctionne pas sur Windows 7 32 ou 64 bits lorsque le rotacteur situé sur le boitier est en position TER Multi. Il doit être réglé en position TER Direct.
Pour se connecter à la prise TER d'un TSX Micro ou Premium avec un PC équipé de Windows 7 32/64 bits, il est conseillé d'utiliser la connectique dédiée au port USB du PC :
Pour se connecter à la prise TER d'un TSX Micro ou Premium avec un PC équipé de Windows 7 32/64 bits, il est conseillé d'utiliser la connectique dédiée au port USB du PC :
- le convertisseur USB / RS2485 référence TSXCUSB485,
- le cordon RJ45 / Mini DIN référence TSXCRJMD25.
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus