Sous PL7 Pro, est-il possible d'extraire le mot de poids fort ou de poids faible d'un double mot ?
Oui, il est possible d'extraire le mot de poids fort ou faible d'un double mot.
Les instructions à utiliser sont les suivantes :
- LW : extraction du mot de poids faible d'un double mot
- HW : extraction du mot de poids fort d'un double mot
Syntaxe :
- Op1=LW(Op2)
- Op1=HW(Op2)
Remarque :
Ces instructions sont utiles uniquement dans le cas d'objets purement symboliques (cas des blocs fonction DFB).
Dans le cas des objets adressables, le mécanisme de recouvrement rend inutile l'usage de ces instructions.
Exemple :
le double mot %MD0 est constitué des mots %MW0 et %MW1
%MW0 étant le poids faible de %MD0 et %MW1 étant le poids fort.