Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

L'alimentation intégrée au module TSXAEZ414 permet-elle d'alimenter la boucle de courant lors de l'utilisation d'un capteur 4-20 mA passif ?

La carte analogique TSXAEZ414 dispose d'une alimentation exclusivement réservée pour le câblage de thermosondes (bornes repérées Alim. sonde + et Alim sonde -). Elle ne permet pas d'alimenter des capteurs haut niveau tels que des capteurs 4-20mA.
Dans le cas du raccordement d''un capteur 4-20 mA passif, il convient d'utiliser une alimentation externe pour alimenter la boucle.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?