Quelle doit être la position du rotacteur situé sur le convertisseur TSXPCX1031 ou TSXCUSB485 lorsque la prise Terminal du TSX Micro est occupé par un coupleur TSXETZ410 ou TSXETZ510 ?
Les modules TSXETZ410 et TSXETZ510 disposent d'une prise Mini-Din en face avant. Cette prise est le déport de la prise Terminal de l'automate TSX37 (le module TSXETZ410/510 occupant la prise Terminal de l'automate via un cordon spécifique).
Pour se connecter avec le logiciel PL7 au moyen du cordon TSXPCX1031 ou TSXCUSB485+TSXCRJMD25, il est nécessaire de positionner le rotacteur du convertisseur sur la position TER MULTI.
Remarque :
Une tentative de connexion, rotacteur réglé sur TER DIRECT, génèrera par PL7 le message d'erreur suivant :
Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse SYS via le driver UNTLW01.
Illustration :
Architecture avec un TSX3710.
Publié pour: Schneider Electric France