Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de connecteur utiliser pour raccorder le contrôleur M238 au bus CANOpen ?

Les processeurs M238 dotés de l'interface CANopen intégrée sont déjà équipés d'un bornier à vis 5 bornes permettant le raccordement au bus CANopen.

Illustration :

Remarque :
Le connecteur est livré avec le produit. Il est également disponible en élément de rechange sous la référence TM238CNTLSCT.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?