Comment sauvegarder les %MW dans la mémoire Flash d'un automate M340 ?
Les valeurs des %MWi peuvent être sauvegardées dans la mémoire Flash interne avec le mot système %SW96.
Ces valeurs seront restaurées lors du redémarrage à froid, y compris lors du téléchargement de l'application, si l'option "Initialiser %MWi au démarrage à froid" n'est pas cochée dans l'écran "Configuration du processeur".
Rôle du bit %SW96.0 :
- paramétré sur 1 par l'utilisateur pour demander un enregistrement de la valeur courante de %MW dans la mémoire Flash,
- paramétré sur 0 par le système lorsqu'un enregistrement est en cours