Sous Unity Pro quelle est la fonction qui permet de calculer la racine carré d'une variable ?
La fonction permettant de calculer la racine carré d'une variable est :
- SQRT_INT pour une variable de type INT,
- SQRT_DINT pour une variable de type DINT,
- SQRT_REAL pour une variable de type REAL.
Cette fonction se trouve dans la bibliothèque standard.
Exemple :
Sqrt_Value1 := SQRT_REAL(Value1);
Remarque :
La bibliothèque de régulation comporte la fonction K_SQRT.
Cette fonction retourne la racine carré d'un réel multiplié par un facteur de pondération K
Publié pour: Schneider Electric France