Comment choisir la protection électrique d'un automate ?
Le disjoncteur doit protéger l'automate contre le fort courant d'appel à la mise sous tension et la surcharge pendant le fonctionnement nominal.
- La protection magnétique (courant d'appel au démarrage ) est assurée par un disjoncteur C60 Courbe D
( voir ci-dessous pour le choix du calibre ) - La protection thermique est à réaliser par un relais thermique calibré à In secondaire du transformateur.
Choix du disjoncteur :
Dans les caractéristiques du type de module de l'alimentation, c'est le courant It à l'enclenchement qui nous intéresse.
( pour chaque type d'alimentation )
Exemple :
TSXPSY2600M ( voir p2/3 Modicon Premium catalogue 2008 )
It = 0.067 A en 240VAC [ Inom = 0.31A ]
Le point de fonctionnement important se situe à 10ms dans la courbe de déclenchement du disjoncteur.
A 10ms, on a un Iappel = It / 10ms = 0.067 / 0.01 --> 6,7A par alimentation.