Sous Unity Pro, est-il possible de modifier par programme les valeurs de réglage d'un module définies en configuration ?
Oui.
Il est possible de modifier par programme les valeurs de réglage d'un module définies en configuration en utilisant l'instruction WRITE_PARAM.
La fonction WRITE_PARAM permet d’écrire les paramètres de réglage d’un module ou d’une interface intégrée en effectuant un échange explicite avec la mémoire processeur.
La fonction WRITE_PARAM doit être associée à la variable de type IODDT correspondant à la voie ou au module sur lequel une commande doit être effectuée.
Exemple (en langage ST) :
WRITE_PARAM(IODDT_Var);
avec IODDT_Var de type T_COUNT_ACQ (voie de comptage).
Voir également :Sous Unity Pro, quelle est la fonction qui permet d'envoyer une commande à un module ?