Dans un script Vijeo Designer, comment affecter une variable TOR d'un équipement défini dans le gestionnaire d'E/S à une variable de script ?
Il faut utiliser l'instruction getIntValue.
La variable de script sera déclarée comme entier et prendra uniquement les valeurs 0 ou 1.
Exemple :
Dans cet exemple la variable de script est : "a".
La variable de l'équipement est "BOOL01".
Syntaxe :
int a;
a = BOOL01.getIntValue();