Comment créer un front montant ou descendant sur un bit interne (%M) sous PL7 Micro/Junior/Pro ?
Pour que le front ne soit détecté qu'une seule fois, il faut utiliser un bit intermédiaire .
Dans ce cas l'historique du bit intermédiaire est mis à jour et le front n'est présent qu'une seule fois.
Exemple en language LD :
Avec :
- %M0 : bit sur lequel le front montant doit être détecté,
- %M1 : bit intermédiaire
Remarque :
De cette façon le bit %M0 peut par exemple être mis à 1 ou à 0 via un afficheur et l'application PL7 pourra détecter le front en utilisant le bit %M1.
Publié pour: Schneider Electric France