Qu'est ce qu'un génie dans Vijeo Citect?
Dans Vijeo Citect, les "génies" permettent de combiner plusieurs objets connexes dans un groupe et de stocker ce groupe dans une bibliothèque de génies.
Les génies peuvent être manipulés comme les objets (collés, déplacés….) et leurs éléments peuvent être configurés collectivement.
Ils peuvent contenir n'importe quels types d'objet graphique ainsi que leurs données de configuration.
Exemple:
Il est possible de définir un génie pour représenter un contrôleur de "démarrage et d'arrêt" avec:
-
un bouton de démarrage,
-
un bouton d'arrêt,
-
et une lampe témoin.
Ensuite, il suffit d'utiliser ce génie pour tous les équipements (pompes, convoyeurs, etc.) dotés de ce type de contrôleur.
Pour le personnaliser il faut lui affecter les données spécifiques, tel que le tag de la variable, à la pompe ou au convoyeur correspondant.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.