Consulter la FAQ

Comment substituer les tags dans un génie sous Vijeo Citect ?

Date de publication : 22 avril 2020

Dans Vijeo Citect, tout texte ou tout tag de variables se trouvant dans un génie peut être remplacé par une chaîne de substitution en utilisant la syntaxe %Nom%.

Lorsque le génie est collé sur une page graphique, le système demande alors à l'utilisateur de saisir un nom de tag de variable ou du texte pour remplacer %Nom% (dans ce cas là).
Le nom fourni peut être modifié à tout moment en double-cliquant sur le génie.

Note :
Pour plus de détails, il faut consulter l'aide de Vijeo Citect au chapitre "Définitions des substitutions pour les génies"


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.