Consulter la FAQ

Comment trouver les variables de diagnostic d'une carte TSXSCP114 configurée en Modbus sous Unity Pro ?

Date de publication : 21 avril 2020

Les variables de diagnostic d'une carte TSXSCP114 sont accessibles dans la documentation au niveau de l'aide en ligne de Unity Pro :

Aller sur l'onglet "Sommaire" de l'aide en ligne puis développer les branches suivantes :

  • Communication Premium /Atrium 
  • Liaison série asynchrone Premium/ Atrium 
  • Mise en œuvre logicielle des communications Modbus, Mode caractères et Unitelway 
  • Objets langage des communications Modbus, Mode caractère et Unitelway
  • Objet langage et IODDT associés à la communication Modbus
  • Détails des objets à échange implicite de l'IODDT de type T_COM_MB.

Pour que ces variables soient facilement utilisables dans l'application, il est possible de créer une variable du type T_COM_MB.
A partir de l'écran de configuration matérielle, ouvrir la carte TSXSCP114, sélectionner l'onglet "Objets E/S" et :

  • cocher la case "%CH",
  • cliquer sur "Mettre à jour grille",
  • donner un nom à la variable dans le champ "Préfixe pour nom",
  • cliquer sur "Créer".

La variable est maintenant visible dans l'éditeur de données.

Illustration :
Image

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.