Sur un TSX17 équipé d'une cartouche EEPROM, suite à une coupure secteur pourquoi les modifications apportées au programme peuvent-elles être perdues ?
Le programme modifié avec PL7-2 est chargé en RAM automate.
Dans le cas où l'automate comporte une cartouche EEPROM (TSXMC70E324 par exemple), c'est à l'utilisateur de faire un backup de la RAM vers la cartouche EEPROM pour que les modifications soient sauvegardées dans l'EEPROM.
Dans le cas où cette opération n'est pas réalisée et qu'une coupure secteur survient alors que la pile de sauvegarde est absente ou défectueuse, alors à la remise sous tension, le contenu de l'EEPROM écrase le programme de la RAM et donc les modifications.
Remarque :
Pour réaliser un backup "RAM vers EEPROM", il faut au préalable basculer le switch situé au dos de la cartouche EEPROM en position "WORK" afin d'autoriser l'écriture.
Après avoir chargé l'EEPROM, ne pas oublier de repositionner le switch en position "MASTER".
Attention, le démontage de l'EEPROM doit se faire automate hors tension.
Publié pour: Schneider Electric France