{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la durée de sauvegarde de la mémoire d'un automate Twido ?

Pour toutes les bases :
La durée de sauvegarde est d'environ 30 jours (en moyenne) à 25 °C (77 °F) lorsque la pile est totalement chargée.
Il faut 15 heures pour acquérir de 0 à 90 % de la charge totale de la pile.
La pile est un accumulateur Lithium non interchangeable.

Cas particulier des bases compactes 40DRF équipées d'une pile externe :
La durée de la sauvegarde est d'environ 3 ans (en moyenne) à 25 °C (77 °F) dans des conditions normales de fonctionnement de la base. En plus de la pile interne intégrée (pile lithium) ces bases disposent d'une pile externe remplaçable par l'utilisateur de référence TSXPLP01.

Cela vous a-t-il été utile ?