Quels sont les bus de communication et réseau pris en charge par les Contrôleurs Twido ?
Les bus de communication pris en charge par les contrôleurs Twido sont:
- Modbus maître / esclave, TWDNAC ou TWDNOZ, en liaison série RS232C, RS485 et en connexion intégrée,
- ASI V2 maître, TWDNOI10M3, en adressage standard et étendu avec possibilité de mettre 2 modules max de 62 équipements par contrôleur;
- CANopen maître, TWDNCO1M, avec 16 esclaves max.
Le réseau pris en charge par les contrôleurs Twido est :
- Ethernet TCP/IP, intégré sur les TWDLC.E40DRF ou rajouté avec le module TwidoPort 499TWD01100, en 10 base T / 100 base TX.