Consulter la FAQ

Comment mettre à jour le microprogramme d'un automate Twido avec le logiciel TwidoSuite ?

Date de publication : 28 janvier 2019

Pour mettre à jour le microprogramme d'un automate Twido avec TwidoSuite procéder comme suit :

  • lancer TwidoSuite (Démarrer / Tous les programmes / Schneider Electric / TwidoSuite / TwidoSuite),
  • sélectionner "Mise à jour automates"
  • suivre les 4 étapes indiquées dans l'assistant "Twido Windows Executive Loader".

Exemple : Mise à jour de l'OS d'un Twido TWDLMDA20DRT en V5.30

Etape 1 :
Image

Etape 2 :

  • Choix du fichier contenant le microprogramme (cliquer sur le bouton aide de l'étape 2 afin d'identifier le fichier .TWF à sélectionner).
  • Sélection du port de communication du PC utilisé pour la liaison PC / Twido.

Etape 3 :
  • Vérification par le système de la cohérence entre l'automate et le fichier sélectionné.
  • Possibilité de mettre l'automate en STOP.


     
  • Comfirmation du lancement de la mise à jour.


Etape 4 :
  • Mise à jour en cours.


Remarque :
Le fichier contenant le microprogramme (extension .TFW) est disponible sur :

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.