Les cartes PCMCIA d'extension mémoire permettent d'étendre la capacité mémoire des processeurs.
Les correspondances entre la taille à déclarer et la référence de la carte sont les suivantes :
Cartes SRAM :
Les correspondances entre la taille à déclarer et la référence de la carte sont les suivantes :
Cartes SRAM :
- TSXMRPP128K : 32 Kmots
- TSXMRPP224K : 64 Kmots
- TSXMRPP384K : 64 Kmots
- TSXMRPC448K : 128 Kmots
- TSXMRPC768K : 128 Kmots - Stockage
- TSXMRPC001M : 256 Kmots
- TSXMRPC01M7 : 256 Kmots - Stockage
- TSXMRPC002M : 384 Kmots
- TSXMRPC003M : 512 Kmots- Stockage
- TSXMFPP128K : 32 Kmots
- TSXMFPP224K : 64 Kmots
- TSXMCPC224K : 64 Kmots - Stockage
- TSXMFPP384K : 128 Kmots
- La carte SRAM TSXMRPP128K sera déclarée comme carte mémoire de 32 Kmots dans l'application PL7.
- La carte SRAM TSXMRPC01M7 sera déclarée comme carte mémoire de 256 Kmots avec une zone de stockage symbole.
- La zone "Stockage" correspond à la zone de stockage des symboles.
- La zone de stockage de données additionnelles disponibles sur certaines cartes n'est pas déclarée dans PL7.
- Sur une application existante, la déclaration de la carte mémoire est réalisée dans l'écran de configuration du processeur :
- Le choix de la carte mémoire est possible dès la création d'une nouvelle application
(PL7 V4.5 indique les références des cartes mémoires) :
Publié pour:Schneider Electric France