Comment sauvegarder les données (%MW) d'un Twido dans l'EEPROM ?
Pour effectuer la sauvegarde des données (mots mémoire) dans l'EEPROM, procéder comme suit :
- Les éléments suivants doivent être vérifiés :
- un programme valide est présent dans la RAM (%SW96:X6=1),
- le même programme valide est déjà sauvegardé dans l'EEPROM,
- les mots mémoire sont configurés dans le programme.
- Définir %SW97 par rapport à la longueur des mots mémoire à sauvegarder.
Remarque :
La longueur ne peut pas dépasser la longueur du mot mémoire configuré et doit être supérieure à 0, mais inférieure ou égale à 512.
- Définir %SW96:X0 sur 1.
Remarque :
Pour restaurer les %MWs manuellement, définir le bit système %S95 sur 1.