Comment définir une variable de type STRING de plus de 16 caractères dans Unity ?
La taille par défaut d'une variable STRING est de 16 caractères.
La taille de la chaine de caractères peut être optimisée lors de la définition du type par la commande STRING[<size>].
<size> étant un entier non signé UINT pouvant définir une chaine de 1 à 65534 caractères ASCII.
Pour définir la variable avec la taille souhaitée, il faudra dans la colonne "Type" de l'éditeur de variable saisir STRING[n] avec n correspondant à la taille.