Consulter notre FAQ
Quelles sont les différences majeures entre les écrans STN et TFT pour les XBTGT ?
Les différences majeures entre les écrans STN et TFT pour les XBTGT sont les suivantes:
-
l'écran STN est une ancienne technologie constituée de 4096 couleurs et particulièrement adapté aux ambiances sombres ou peu lumineuse;
-
l'écran TFT est une technologie plus récente constituée de 65536 couleurs en fonctionnement permanent et de 16384 couleurs en clignotement.
Il peut être utilisé en ambiance sombre ou claire du fait d'un meilleur contraste.