{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel type de câble faut-il utiliser pour établir une communication directe entre un Magelis XBTGT et un M340, en Ethernet TCP/IP?

Le type de câble à utiliser pour établir une communication en direct entre un XBTGT et un M340 en Ethernet TCP/IP est un câble croisé avec connecteur RJ45 à chaque extrémité.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus