Comment vérifier la présence d'un équipement sur le réseau Ethernet ?
La vérification de la présence d'un équipement sur le réseau Ethernet peut être réalisée à l'aide de la commande PING.
A partir d'un PC sous Windows :
- faire : Démarrer > Exécuter puis saisir CMD et valider par OK.
Une fenêtre "DOS" s'ouvre. - Dans cette fenêtre, taper : Ping @IP avec " @IP " = adresse de l'équipement pour lequel on veut vérifier la présence.
Exemple : ping 10.199.14.130
Le PC émet 4 requêtes vers l'équipement.
- Le résultat est positif si le nombre de paquets reçus est égal au nombre de paquets envoyés.
- Le résultat est négatif si le nombre de paquets envoyés est égal au nombre de paquets perdus.
Illustation :
Publié pour: Schneider Electric France