Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment supprimer le message " La carte CF est formatée en FAT16 " sur un afficheur XBTGT / XBTGK ?
Le message " La carte CF est formatée en FAT16. Les cartes CF devraient utiliser le système de fichiers FAT32 " apparait sur l'afficheur lors de l'utilisation d'une carte CF sous Vijeo Designer runtime V5.0.
Pour supprimer ce message, il est nécessaire de formater la carte CF en système de fichiers FAT32 à l'aide d'un PC muni d'un lecteur de carte CF.
Remarque :
Ce message apparait par exemple lors du boot de l'afficheur, au chargement d'une application.
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?