Pour paramétrer le service IO Scanning entre un module OTB Ethernet OTB1E0DML9P et un automate Premium Unity, il faut définir sur :
- 0 le paramètre Ref.esclave (lecture) pour les entrées TOR,
- 100 le paramètre Ref.esclave(écriture) pour les sorties TOR.
Ces valeurs correspondent aux registres de la zone fabricant de l'OTB (la zone personnalisée sera accessible en indiquant d'autres valeurs).
Dans l'illustration ci-dessous, les entrées 0 à 11 de l'OTB sont lues dans les 11 premiers bits de mots de %MW0 et les sorties 0 à 7 sont écrites par les 7 premiers bits de mot de %MW10.
Publié pour: Schneider Electric France