Comment programmer le DFB "Safety_monitor" de PL7 Pro ?
1ère étape : importer le fichier binaire du DFB.
Dans la vue structurelle PL7 PRO :
- Clic droit sur DFB,
--> Importer binaire et sélectionner le fichier \PL7\ PL7pro45\ DFB_ASI\safety_monitor.DFB
2ème étape : créer une instance.
Dans une section de la tache MAST (en LADDER ou en LITTERAL STRUCTURE) :
- Clic gauche sur bloc Fonction Graphique (ou SHIFT F7).
- Sélectionner DFB.
- Créer une instance (renseigner le nom de l'instance et le commentaire).
- Valider l'instance par OK.
3ème étape : programmer le DFB dans le réseau de contacts en langage LD ou dans la phrase en langage ST.
- Positionner l'élément graphique et valider la position par un clic gauche.
- Saisir les entrées / sorties du DFB (se reporter à l'aide PL7 - Règles de programmation du DFB sécurité dans : Métiers Premium \ Bus AS-i V2 \ DFB pour moniteur de sécurité AS-i \ Les règles de programmation du DFB sécurité).
4ième étape :
- Valider l'entrée ENABLE (à 1) du DFB afin qu'il s'exécute.