Comment déclarer et symboliser les variables d'entrées / sorties associées aux modules analogiques TSXAEY et TSXASY sous Unity Pro ?
Pour déclarer et symboliser les variables d'entrées / sorties associées aux modules analogiques TSXAEY et TSXASY sous Unity Pro, procéder comme suit :
- double-cliquer sur la carte analogique dans l'écran de configuration matérielle,
- sélectionner l'onglet " Objets d’E/S ",
- cocher la case " %CH " (1),
- mettre à jour la grille (2),
- sélectionner l'adresse de la variable (le type de la variable apparait dans le champ " Type ") (3),
- choisir un type de variable (4),
- saisir le nom de la variable à créer (5),
- créer la variable (6).
Les variables sont visibles dans l'éditeur de données :