Consulter la FAQ

Comment est identifié l'Operating System (OS) des processeurs TSX Premium et TSX Micro ?

Date de publication : 06 mai 2020

L'Operating System (aussi appelé firmware, micro logiciel ou système d'exploitation) est identifié par sa Version Logicielle VL (ou SV pour Software Version).
Les versions les plus récentes ont l'indice le plus élevé.

Pour disposer des dernières fonctionnalités sur les produits, il est nécessaire de mettre à jour l'OS à l'aide de l'outil OS Loader.
Cet outil est livré avec le logiciel de programmation PL7. 

Remarque :
Les processeurs sont identifiés par la combinaison d'un type de processeur et d'une version de produit PV (pour "Product Version") et de la Version Logicielle.
La déclaration du processeur dans la configuration PL7 fait apparaitre la version de son OS :

Image

Informations complémentaires :
Comment connaitre la version de l'OS chargé dans l'automate Micro ou Premium PL7 ?
Quel est l'outil qui permet de mettre à jour l'OS des processeurs Premium PL7 et TSX Micro ?


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.