{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

A partir de quelle version de processeur TSX série 7 modèle 40 peut-on pour utiliser un coupleur Ethernet TSXETH107 ?

Il est possible d'utiliser un coupleur TSXETH107 sur un automate TSX7-40 à partir de la version V4.3 du processeur.

Pour utiliser un automate TSX7-40 en multi-réseaux avec un coupleur TSXETH107, il faut un processeur de version V4.4 minimum.

Cela vous a-t-il été utile ?