En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quel est le processeur équivalent au processeur Premium TSXP57202 ?

L'équivalent du processeur TSXP57202 est le processeur TSXP57203.

ATTENTION :
  • Le processeur TSXP57202 est un module simple format, c'est-à-dire qu'il occupe 1 seul emplacement sur le rack tandis que le processeur TSXP57203 est un module double format, il en occupe 2. Le rack doit donc disposer d'un emplacement libre afin d'installer le TSXP57203 à la place du TSXP57202.
  • La consommation du processeur TSXP57202 est de 450 mA alors que celle du TSXP57203 est de 750 mA. La consommation du TSXP57203 étant plus importante, il est nécessaire d'effectuer un bilan de puissance afin de s'assurer que l'alimentation actuellement sur le rack puisse convenir. Si l'alimentation n'est plus assez puissante alors elle devra être changée. Ce changement peut nécessiter un emplacement supplémentaire sur le rack si l'on passe d'une alimentation simple format à une alimentation double format.
  • Le processeur TSXP57203 nécessite le logiciel PL7 Junior ou Pro version V4.0 minimum.
Par conséquent le remplacement du TSXP57202 par un TSXP57203 peut nécessiter de changer l'alimentation du rack ainsi que le rack.


Remarque :
Il est également possible de remplacer le TSXP57202 par le processeur TSXP57353LAM (nécessite PL7 Junior ou Pro v4.5 SP4 mini). Comme le TSXP57202, le processeur TSXP57353LAM occupe un seul emplacement sur le rack mais consomme 1650 mA. Un bilan de puissance reste donc nécessaire à faire et si il y lieu prévoir le changement d'alimentation (ce qui peut nécessiter le changement du rack).


Voir également  :
A noter :
  • Les références TSXP57202M et TSXP57202 désigne le même produit (la référence TSXP57202M est une référence catalogue tandis que la référence TSXP57202 est celle figurant sur le produit ainsi que dans le logiciel PL7).
  • Les références TSXP57203M et TSXP57203 désigne le même produit (la référence TSXP57203M est une référence catalogue tandis que la référence TSXP57203 est celle figurant sur le produit ainsi que dans le logiciel PL7).

Schneider Electric France

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies