Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Unitelway V2.0 IE10 pour Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Unitelway (PL7 Micro / Junior / Pro, Unity Pro, Vijeo Designer Lite).
Il prend en charge les câbles USB
- TSXCUSB485,
- TCSMCNAM3M002P.
Cette pièce jointe est un fichier exécutable incluant :
- le driver Unitelway,
- le pilote Windows du bus USB,
- le pilote Windows du port série virtuel.
Remarque :
Cet exécutable provient du driver pack V2.6.
Voir également :
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?