Consulter la FAQ

Comment configurer l'automate M340 convenablement lorsque les valeurs des entrées analogiques provenant d'un îlot Advantys CANopen n'évoluent pas ?

Date de publication : 06 mai 2020

Contexte :
  • Un îlot Advantys est en liaison avec un automate M340 via le bus CANopen.
  • L'îlot Advantys comporte un module d'entrées analogiques.
  • Les valeurs correspondantes aux entrées analogiques remontées au M340 par le bus CANopen sont corrects uniquement au démarrage de l'îlot STB, elles n'évoluent plus ensuite.

Pour obtenir un fonctionnement correct, il est nécessaire de mettre à 1 le paramètre analogue input global interrupt enable correspondant à l'index 6423:00 de l'îlot STB.
 
Voici la marche à suivre pour régler le paramètre analogue input global interrupt enable sur 1 :
  • Sous le logiciel Advantys exporter l'ilot en fichier .EDS ou DCF,


     
  • A l'aide de l'outil "Gestionnaire de catalogue matériel" (Hardware Catalog Manager), ajouter l'ilot Advantys en sélectionnant le fichier précédement exporté (Unity Pro doit être fermé avant de lancer ce gestionnaire),


     
  • Dans l'onglet Parameters, mettre à  "1" l' index 6423.00 (la case à cocher "Expert Mode" doit être cochée pour accéder à l'onglet Parameters),


     
  • Construire le catalogue en cliquant sur la touche Build Catalog.


     
  • Ouvrir Unity Pro et l'application concernée afin d'utiliser le nouveau paramétrage de l'îlot.
Remarque :
L'outil Gestionnaire de catalogue matériel est un outil externe à Unity Pro. Il se trouve dans le même groupe de programme que Unity Pro.
 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.