Comment interpréter et résoudre le défaut OCF " surintensité moteur" affiché sur les variateurs de la gamme altivar ATV de référence ATV12, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 ?
Dans la plupart des cas, le message OCF ‘’surintensité moteur ’’ signale qu’il y a un défaut de surcharge dû à un a-coup de couple intempestif susceptible de détériorer la machine ou le moteur.
Dans certains cas, il est néanmoins possible en optimisant les réglages du variateur de suffisamment diminuer le courant consommé afin que le défaut n'apparaisse plus.
Dans certains cas, il est néanmoins possible en optimisant les réglages du variateur de suffisamment diminuer le courant consommé afin que le défaut n'apparaisse plus.
Lorsque le message de défaut OCF ‘’Surintensité ‘’ apparait sur un variateur de vitesse en fonctionnement, il est nécessaire de déterminer quelle est la cause du défaut et comment remédier à ce défaut.
La fiche jointe à ce dossier propose une explication de ce défaut et une démarche d’analyse pour le traiter.