Comment se connecter à un automate distant Premium ou Micro, via un réseau Ethway ou Fipway ?
Pour se connecter à une autre station du même réseau, sous PL7 Micro / Junior ou Pro, à partir d'une console raccordée sur la prise TER d'un Micro / Premium, il faut :
- choisir le menu [AP][définir l'adresse de l'automate],
- sélectionner le driver UNTLW01,
- puis dans le champ adresse, saisir {R.S}SYS avec R et S prenant les valeurs des numéros de réseau et de station de l'automate destinataire.
Illustration :
connexion à un automate distant se trouvant sur le réseau 1 et ayant le numéro de station 5.
Publié pour: Schneider Electric France