Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le répartiteur Modbus LU9GC3 à la carte TSXSCP114 via le cordon TSXSCPCM4030 ?

Le répartiteur Modbus LU9GC3 se raccorde de manière identique à un boîtier TSXSCA50.
Le LU9GC3 et le TSXSCA50 disposent des mêmes bornes D(A), D(B) et 0V.
Voici les schémas de raccordement :
  • si la carte TSXSCP114 est le maître Modbus alors utiliser le schéma avec polarisation de ligne.
  • si la carte TSXSCP114 est en fin de ligne alors utiliser le schéma avec fin de ligne.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?