{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment raccorder un terminal Magelis au delà de 10 m à la prise TER d'un automate TSX Premium ou TSX Micro ?

La liaison est effectuée à travers un bus Uni-Telway de la manière suivante :

Matériel utilisé :

  • Boitier de raccordement prise terminal TSXPACC01
  • Câble double paire torsadée blindée RS485 TSXCSA100, 200 ou 500
  • Boitier prises abonnés TSXSCA62
  • Cordon Magelis XBTZ908 avec ou sans adaptateur XBTZG909 selon l'afficheur

Description du raccordement :

Image

Remarques :

  • La prise TER ne permet d'aller au delà de 10 m sans le boitier TSXPACC01.
  • Dans cette topologie les boitiers TSXSCA62 et TSXPACCC01 étant à chaque extrémité du bus, les terminaisons (switch ou cavalier à l'intérieur du boitier) doivent être positionnées sur ON.
  • La longueur de bus Uni-Telway ne doit pas dépasser 1000m.

Schneider Electric France