Comment accéder au serveur Web du module TSXETZ410 ou TSXETZ510 sans connaitre son adresse IP ?
Sur les modules TSXETZ, il est possible d'accéder aux écrans du serveur Web via l'adresse IP (PPP) par défaut 85.16.0.2 en se connectant sur la liaison RS232 avec un câble de type " Null Modem " (par exemple EYN257H-0006-FF de la marque Black Box).
Le brochage du câble " Null Modem " est donné dans le tableau ci-dessous :
Pièces jointes ci-dessous : documentations techniques des modules TSXETZ410/510.