Le paratonnerre protège t il le bâtiment contre la foudre ?
Oui : le Paratonnerre fait parti du Système de protection foudre du bâtiment :
Le rôle du système de protection du bâtiment est de le protéger contre les coups de foudres directs. Le système est composé :
- du dispositif de capture : le paratonnerre,
- des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre,
- des prises de terre en patte d’oie reliées entre elles,
- des liaisons entre toutes les masses métalliques (réseau d’équipotentialité) et les prises de terre.
En effet, lors de l'écoulement du courant de foudre dans un conducteur, si des différences de potentiel apparaissent entre celui-ci et les masses reliées à la terre qui se trouvent à proximité, alors celles-ci peuvent entraîner des amorçages destructeurs.
https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Système_de_protection_foudre_du_bâtiment