Mes appareils électriques sont ils protégés par le paratonnerre ?
Paratonnerre :
Le rôle du système de protection du bâtiment est de le protéger contre les coups de foudres directs. Le système est composé :
- du dispositif de capture : le paratonnerre,
- des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre,
- des prises de terre en patte d’oie reliées entre elles,
- des liaisons entre toutes les masses métalliques (réseau d’équipotentialité) et les prises de terre.
En effet, lors de l'écoulement du courant de foudre dans un conducteur, si des différences de potentiel apparaissent entre celui-ci et les masses reliées à la terre qui se trouvent à proximité, celles-ci peuvent entraîner des amorçages destructeurs.
Parafoudre :
L’objectif principal du système de protection de l’installation électrique est de limiter les surtensions à des valeurs acceptables pour les équipements.
Le système de protection de l’installation électrique est composé :
- d’un ou de plusieurs parafoudres selon la configuration du bâtiment,
- du réseau d’équipotentialité : maillage métallique des masses et éléments conducteurs.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.